This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:ADB 器件识别问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671753/dra712-adb-devices-recognizing-issue

器件型号:DRA712

有一个与 ADB 连接相关的烦人问题、我想与您联系、以了解它是与我们的硬件还是 Android 版本相关。

我们遇到了 ADB 问题、即主机 PC 并不总是通过发出"ADB devices"命令来识别器件。 有时没有器件、因此我们需要拔下、等待并重新插入 USB 以将器件列出、并且在大多数情况下器件被列出时没有权限(Android UI 也不要求权限)。 此时、通过在"文件传输"或 MTP 之间切换 Android 的 USB 设置、设备获得了权限、我们可以与 ADB 合作。

每次 ADB 启动或以 root 身份重新启动 ADB 之后都会发生这种情况

您知道会发生什么情况吗? 这个问题真的很烦人、因为这使得 ADB 工具几乎不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    Android 是哪个版本?
    当器件无法通过'ADB 器件'识别时、您是否能够通过'lsusb'看到它?


    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI EVM 上还是在客户电路板上观察到此问题?

    此致、
    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan