This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:与 GPIO 相关的退出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673058/omap-l138-gpio-related-quetsion

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我的客户希望了解有关 OMAPL137 GPIO 内部电路的详细信息。
(器件型号已被归档为 OMAPL138、因为如果我将其归档为 OMAPL137、e2e 会导航到其他错误的论坛、但实际上、这是与 OMAPL137相关的问题)

1.是否有内部二极管可提供保护? 您能不能推荐该规格?
输入是 TTL 还是 CMOS? (我相信是 CMOS)
3.输出是 CMOS 还是开漏?  (我相信是 CMOS)

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅数据表中的特性部分:
    "3.3V LVCMOS I/O (USB 接口除外)"

    另请参阅此主题:
    e2e.ti.com/.../55541
    OMAP-L1x 器件上的 GPIO 不是漏极开路。

    至于内部保护、这些引脚不具有失效防护功能。

    如果需要、设计团队也会进行详细阐述。

    此致、
    Yordan