This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TMDXEVM8148板捕获和显示视频

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673333/capture-and-display-video-with-tmdxevm8148-board

早上好、

我最近开始使用 TMDXEVM8148板,我想知道:

1) 1) 如何使用摄像机捕捉和显示视频?

我从 DMX814 AM387X VPSS 视频驱动程序用户指南开始、但当我尝试构建下面的过程时、遇到此问题

结果如下:

Ernest@Ernest-laptop:~$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${HOME}/ti-ezsdk_dm814x-evm_5_03_00_09/bin/arm-none-linux-gnueabi-ti8148_evm_defconfig
make:***未指定目标,未找到 makefile。  停下。

2) 2)是否可以使用 OpenCV 进行图像处理?

3) 3)该板随 CCSv5一起提供、我安装了它、但当我尝试运行示例时、我收到此消息

我在随电路板提供的 Ubuntu 10.04 LTS 中使用 EZSDK 5_03_00_09。

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您使用最新的 ezsdk 5.05.02。

    关于内核、模块构建、您必须输入/ezsdk version/board-support/linux 版本文件夹、然后执行:
    host > make cross_compile=/home/users/mgashova/CodeSourcery/Sourcery_G ++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi-arch=arm ti8148_evm_defconfig
    host > make cross_compile=/home/users/mgashova/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm menuconfig
    Host > Make cross_compile=/home/users/mgashova/CodeSourcery/Sourcery_G ++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm uImage

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    感谢您的回复。 使用 lastest ezsdk 还会导致重新安装诸如微型计算机和欧姆计算机之类的软件包?
    欧内斯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也有同样的问题:
    "Ernest@Ernest-laptop:~$ make cross_compile=/home/ernest/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm ti8148_evm_defconfig"
    `:***没有规则使目标 ti8148_EVM_defconfig'。 停下。
    我还注意到路径中没有 makefile。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该输入 EZSDK 的安装位置。
    请在我之前的帖子中检查执行此命令的路径!

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,对不起!
    谢谢、它发挥了作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果回答您的问题、请单击"此问题已解决"按钮、以便关闭。
    您可以为新问题打开一个新主题。

    BR
    玛格丽塔