This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:TIDL 卷积 num_output:4错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672476/tda2exevm-tidl-convolution-num_output-4-error

器件型号:TDA2EXEVM

我有如下所示的 conv 层:

第{
名称:"CONV1"
类型:"卷积"
底部:"数据"
顶部:"CONV1"
参数{
LR_mult:1.0
DECAY_MUT:1.0
}
参数{
LR_mult:2.0
DECAY_MUT:0.0
}
卷积_param{
num_output:4.
焊盘:1.
kernel_size:3.
跨度:1.
weight_ciller{
类型:"MSRA"
}
BIAS_Filler{
类型:"常量"
值:0.0
}
}
}

当 num_output: 5正常。 那么、有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关该问题的更多详细信息?

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行 TIDL I/O 的用例

    我无法运行模型、因为"num_output"值为4。

    当我更改该值时 、它可以 成功运行

    Vsdk 3.02

    tidl REL.TIDLSRC.01.00.00.00

    deploy.prototxt

    名称:"部署"
    输入:"数据"
    Input_Shape{
    调光:1.
    调光:3.
    DIM:256
    DIM:512
    }
    第{
    名称:"CONV1"
    类型:"卷积"
    底部:"数据"
    顶部:"CONV1"
    参数{
    LR_mult:1.0
    DECAY_MUT:1.0
    }
    参数{
    LR_mult:2.0
    DECAY_MUT:0.0
    }
    卷积_param{
    num_output:4 ##
    焊盘:1.
    kernel_size:3.
    跨度:1.
    weight_ciller{
    类型:"MSRA"
    }
    BIAS_Filler{
    类型:"常量"
    值:0.0
    }
    }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    您可以下载我的咖啡因子并运行用例(TIDL 文件 I/O 用例)

    drive.google.com/.../view
    drive.google.com/.../view

    请告诉我您是否可以重现我的问题

    谢谢
    张强
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们可以重复并修复该问题。 此修复程序将在下一版本中提供。

    谢谢、
    Praveen