This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BAM 和 IVsion 如何在 VSDK 中相互关联

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673275/how-bam-and-ivsion-interrelated-in-vsdk

大家好、

我正在致力于将 BAM 集成到独立应用中。

我正在从 vSDK 版本"processor_sdk_vision_03_02_00_00"中引用边缘检测应用、在 EVE 发布文件夹下、我会看到该应用。 "processor_sdk_vision_03_02_00_00\eve_sw_01_18_00_00\apps\EDGE_Deter"。

想知道 BAM 和 ivision 之间的关系如何? 是否有办法绕过 iVision 并直接使用 BAM。

或者、我是否应该按原样使用所有现有框架、并根据我的要求修改文件?

同样需要帮助。

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、
    BAM 和 ivision 根本不相关。 ivision 只是一种接口、它对多种算法的接口进行标准化、使集成商更容易集成。 另一方面、BAM 是一个轻量级框架、有助于并行控制缓冲器开关(乒乓)、DMA 和内核(EVE/DSP)内核执行、并有助于管理内部存储器以实现最佳使用。

    此致、
    安州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anshu 的快速回复、

    您能为以下问题提供指导吗?
    1.建议与 ivision 配合使用或尝试使用仅具有 BAM 的独立应用程序?
    2.我有几个文档 bam.pdf、bam 发布指南、bam 用户指南等
    使用 BAM 构建独立应用的最佳指南/参考文档或参考代码示例是什么?

    我的下一个计划是使用 /集成此应用程序(使用上面的1或2创建)并使用链接/链框架将其集成到 VISION SDK 中,因此考虑到这一要求,最好的方法是什么。

    谢谢、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议将 ivision 用于 Applet 接口、因为这样可以更轻松地将算法集成到 VSDK。 您可以就是否要使用 BAM 进行呼叫。 使用 BAM 将涉及一些初始斜升时间。 作为 EVE 软件版本的一部分(有和没有 BAM)、我们提供了两种类型的示例。 大多数小程序都与 BAM 一起使用,如果要查看非 BAM 的小程序,则可以参考 APPS\morphology。
    您可以使用 BAM 用户指南在 BAM 上斜升。

    此致、
    安州
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Anshu、
    它很有帮助、很感激。