This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2SX:我对 TDA2XX VISION SDK 有一些疑问

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669960/linux-tda2sx-i-have-some-question-about-tda2xx-vision-sdk

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Linux

您好:

 我对 TDA2XX VISION SDK 有一些疑问。

1 μ A、A15使用 linx、为什么 IPU 仅使用 ipu1_0或 ipu2? 为什么不   同时使用 ipu1_0 ipu1_1 ipu2。

2、在 Linux 环境中、A15仅支持一个进程、muti 线程? VISION SDK 不支持过程通信?

3.develepment def_link、 如果两 个链接彼此发送数据、 则 OSA_que (ring buffer)可能会导致死锁。 链路等待 B 唤醒、B 链路等待 A 唤醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    <1>

    这是一个软件限制、现在硬件问题导致同时使用 IPU1和 IPU2子系统

    此软件限制主要与 VSDK 的某些链接 ID 转换逻辑相关

    <2>

    没有 VSDK 不支持多流程、也 不支持流程通信

    <3>

    链路之间的数据传输通过专用输入/输出队列进行、数据管道中不会出现死锁

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们使用 TDA2PX,它有4个 M4芯片,我们可以使用多少个? A15支持 Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 VSDK 时、Linux 只能使用 IPU2 (SMP 模式下的内核0和1)。

    您可以将 IPU1 (内核0 和1)用于任何非 VSDK 应用

    此致、Shiju