This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:EVM 的 AMC 边缘连接器引脚分配

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673032/66ak2h06-amc-edge-connector-pin-allocation-of-evm

器件型号:66AK2H06
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

您好!

我有关于 KeystoneI 和 KeystoneII EVM 的问题。

我想知道 AMC 边缘连接器的引脚分配。

C6678EVM 和 EVMK2H 的 AMC #1引脚和#170引脚在哪里?
C6678EVM 的 AMC #1引脚是否位于电路板正面、而#170引脚是否位于电路板背面?
EVMK2H AMC 引脚分配是否与 C6678EVM 相同?

请查看随附的文件。

此致、
G.F.

e2e.ti.com/.../AMC-edge-connector-of-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 EVMK2H 原理图、第11页 K2EVM-HK EVM 放置(顶部):

    您可以在 K2H EVM TRM 的表3.2 AMC 边缘连接器中找到每个引脚的功能:
       

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    我了解 EVMK2H 的 AMC 边缘连接器引脚位置。
    但 C6678EVM 呢? 它是否与 EVMK2H 相同?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次查看 TMS320C6678 EVM 原理图:

    这是电路板的顶部(与 K2H EVM 方框图一样)。


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    我已经检查了上面的 C6678EVM 方框图。
    但是从方框图中我无法确定哪一个部件是 AMC 边缘连接器的#1引脚。
    在 C6678EVM 方框图中、未提及 AMC 边缘连接器的引脚编号。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它指出引脚1是电路板电源连接器另一侧的第一个引脚、请参阅:

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    我很抱歉、我没有查看该指针。
    现在、我明白了。

    此致、
    G.F.