This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-OMAPL137:视频处理

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669620/rtos-processor-sdk-omapl137-video-processing

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL137
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我有带 Omapl137 EVM 的 DA830多通道音频板。我想在此套件中运行视频处理。

我能否获取此套件的任何视频处理示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此页面:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    它包含 OMAP-L137的所有公开可用/支持的软件示例。

    有图像库。 请参阅上述链接中的软件(7)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要求视频处理示例是我的错误。因为电路板中没有视频编解码器。