This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL137:DA830多通道音频板

Guru**** 2951520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669623/processor-sdk-omapl137-da830-multichannel-audio-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL137

大家好、

请与 Omapl137 EVM 共享 DA830多通道音频板的示例项目。

在目标配置中 、我是否需要更改任何内容、因为我仅配置 了 omapl137 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此页面:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    这些是电信和媒体库。 请参阅上述链接中的软件(7)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电信和媒体库中有三个软件链接:aer、fax 等 我已下载 Aer
    但我没有任何示例项目。
    请指导我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 aer_c64Px_obj_17_0_0_0_Win32.exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正请 RTOS 团队详细说明。 我不知道其他公开提供的示例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    根据此 E2E 主题、您似乎可以使用传统的 BIOS PSP 驱动程序:

    他们使用的版本可从此处下载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以在以下 linksupport.spectrumdigital.com/.../中获取 DA830音频板示例。