This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:无法更改引导标识

Guru**** 2963780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672413/linux-am4378-boot-logo-cannot-be-changed

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的:

我 正在使用04.01.00.06 SDK、并且根据给定指南在启动时使用了一个标识。

按照上述步骤执行"make"后、会在"psplace 主控方"下生成 psplah 文件。 我将"pplash"重命名为"pplash-default"并将其复制到"/usr/bin。

现在、我使用上述指南重新生成了一个新标识、 并将生成的"pplash"重命名为"pplash-default"并将其复制到"/usr/bin "。 但新徽标在启动时未更新。

我们希望不断更改启动徽标。   

如何在启动时不断更改新徽标?  

此致、

Winiston.P