请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你(们)好。
在 TRM 中、我发现与 GPMC 相关的时间 MOST 可配置为31个 GPMC_fclk 值。 但现在、我的 GPMC 总线未直接连接到 SRAM,、而是使用器件(您可以将其称为 FPGA、尽管它是具有 MVB 服务的芯片)作为中间设备。
CS、写入、读取信号将照常到达芯片、当芯片判断正确的访问时、它将向 SRAM 发送相应的信号。 但是、由于信号传输、只需设置 GPMC cs-off、wr-off、OE-off、读取访问时间、读取和写入周期时间更长、芯片才能开始工作并访问 MVB 访问。
在采用该架构的前一个器件中(通过 XINTF 总线与 F28335 CPU 连接),Cs-off 时间几乎为600ns,而 AM335x 的最大 Cs-off 时间为310ns。 我发现 GPMC_fclk 为100MHz、因此 GPMC_fclk 为10ns、乘法器为31、该值将为310ns。
现在我需要更长的时间、我可以走哪条路? GPMC_fclk 分频还是 等待信号使用? 请帮我!!