This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:Profibus 引脚分配

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672077/am3359-profibus-pin-assignment

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您好!

让我谈谈使用 AM335x 的 PROFIBUS。

PROFIBUS 数据表提到了 PROFIBUS 的引脚分配。

C:\ti\PRU-ICSS-Profibus 从属设备_01.00.01.01\docs

・pr1_pru1_gpoY (Y=0..20)

这意味着 使用了 PRU1的引脚  

但在 AM335x ICEv2板中使用了 PR1_PRU0_PRU_R30_5 (McASP0_FSR)。
这意味着 不使用 PRU1的引脚。 和 PRU0的引脚。

它是正确的吗?? Profibus 数据表错误?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu-san、请允许我检查一下并返回给您。

    谢谢、

    Paula

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula-San

    感谢您的回复、
    我等待您的反馈。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu-san、我认为您的解释是正确的、我们需要将数据表更改为 prx_PRN_gpoY。
    感谢您指出、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula-San

    感谢你的答复。
    我了解 EVM 是正确的、数据表不是正确的。
    它需要改变。

    谢谢!

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu-san、快速评论(澄清)、虽然使用了 PRU0和 PRU1、 PRU0主要用于主机通信、PRU1用于 UART 通信。

    谢谢、
    Paula