This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:USB 主机串行配置

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672907/linux-beaglebk-usb-host-serial-configuration

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

我目前 正在使用 BeagleBone Black 作为 EVB。 (稍后、我们将使用基于 AM3351的电路板)

我正在使用自己的 rootfs、我需要构建一个内核 、其 USB 主机端口将识别 USB 设备上的串行(FTDI)

我想我需要的是正确的 defconfig (或它的基本"configs")和 DTS 定义。

电路板不是通用的-它是为了满足特定的需求、所以我不想有内核模块-所有驱动程序都应该位于内核 映像中

 非常感谢 您对此问题的支持!

谢谢

Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avner、

    请参阅 此 帖子。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal Hi、

    感谢您的快速回复!
    我阅读了您发送给我的线程、它与我的问题相关联、但我想提前创建内核、而无需加载模块(我不支持 rootfs 中的 udev 和 insmod)。
    我自己构建内核没有任何问题。
    另一个问题是 DTS、我使用什么 DTS 文件 shoudl?

    再次感谢

    Avner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在内核的 menuconfig 中、将所有选项设置为"y"并使用 AM335x-bonebblack.dts。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    谢谢
    我稍后会尝试
    我正在使用从 kernel.org 4.9.75版下载的内核-是否重新要求此版本?
    只需确定-通过 USB 主机、我是指 BeagleBoard Black 上的 USB Type A 全尺寸端口?
    谢谢

    Avner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅支持 最新 处理器 SDK 随附的内核、我们不推荐或支持任何其他版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal、
    好消息-它正在工作!

    非常感谢!!

    Avner