This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:无法连接到硬件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672726/ccs-tms320c5535-can-not-connect-to-hardware

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

      我无法与 TMS320C5535建立连接、因为所需的仿真器不在我的 Code Composer 版本7.4中。  我想我需要 XDS100仿真器、我已经知道我应该使用版本3.3、但它不是免费提供的。 请有人帮助解决此问题。

JAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagjit、

    您的仿真器是什么? 是否要在其中选择连接名称的 CCS 屏幕截图?

    我会向您发送与您的问题相关的两张图片。  

    此外、请看下面的链接。 它可能会对您有所帮助。

     

    请打开.ccxml 文件、其中包含您在项目中使用的器件和连接仿真器、然后截屏。 我可以猜出什么问题了。 我想看到一些像下面的图片一样的东西。

    如果您单击此文件、则正如您在下一个图像中看到的、将打开一个新窗口。 它包含有关您的器件和仿真器的信息。


    此致。

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Hossein

    我在 Code Composer 的版本4上找到了德州仪器 XDS100v2 USB 仿真器。 请您就一些简单的启动程序向我提供建议。

    JAG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jag、

    好消息、

    如果您想从简单的"Hello World"开始、 项目、该文件 将为 您提供帮助。  

    但愿这对您有所帮助。 如果是、请验证此答案。

    此致、

    Hossein 先生