This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:板启动

Guru**** 2964340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671790/linux-am5728-board-bring-up

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我们可以做些什么来检查定制板上的生命体征?

在 AM335x 上、我记得看到"C"在成功加电但没有引导加载程序的情况下通过调试 UART 进行打印。

我们是否可以检查类似的东西?

BR、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 器件不输出"CCC..." 选择 UART 引导模式时的字符数。 通常、本 wiki 中的大多数指南也适用于 AM57x 器 件:processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips 您还可以尝试连接 JTAG 仿真器或使用 AM57x BSDL 文件验证板载连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当未找到引导映像时、处理器引导加载程序会将 C 打印到 UART 调试端口。