This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:PCIe 配置问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670772/linux-am5728-pcie-configuration-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们在设计中使用 PCIe、当我们未配置 GPIO2_30和 GPIO2_31时、能够看到 PCI2总线和连接的模块。 但是、当我们将这些线路配置为 GPIO 时、仅当我们运行 lspci 命令时才能看到 PCIe 总线。 请告诉我、我们在哪里使用这些 GPIO、或者它与 PCIe 有何关系?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AM572x GP EVM 中、这些 GPIO 线与 PCIe 无关、但我们无法说明它们在您的设计中是如何使用的。 请提供您的用例的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Biser、

    我正在使用我们的定制板 dts 文件、将 am57xx-evm.dts 作为参考、并在 am57xx-evm-common.dtsi 文件中进行其他修改。

    我们计划将这两个 GPIO 用作其他控制电路的 GPIO。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandrashekar、

    请检查 DTS 文件以确保没有任何冲突。

    雷克斯