This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2P-ABZ:Linux 版本4.14.24崩溃

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671327/linux-tda2p-abz-linux-version-4-14-24-crashes

器件型号:TDA2P-ABZ
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Linux

您好!

请回答客户的问题。

我尝试在我们的 homebw 设备上启动 Linux 版本4.14.24 (ti-git 存储库)、但它不会启动到 Linux 内核中、并且会很早崩溃、因此这种方法不会带来成功。

因此、仍然没有可捕获 TDA2+所有功能的板级支持包、对吧?

(我以前在 Visual SDK 中试用过 Linux 4.4.4.84、但遗憾的是、我错过了 timer12。 RNG 和 MCAN 支持。)


谢谢、

-针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议客户使用此处提供的内核和 u-boot Vision SDK、并添加最新内核中选定的功能。

    在此处可找到最新的内核和 u-boot

    内核:

    Git:/git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git

    分支:TI-LSK-Linux-4.14.y

    U-boot:

    Git:/git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot.git

    分支:TI-u-boot-2017.01

    此致、
    RK