This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:如何在 TDA2EXEVM 板上使用 TIDL 保存 cifar 分类结果?

Guru**** 2997980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672082/tda2exevm-how-could-i-save-cifar-classification-result-with-tidl-on-tda2exevm-board

器件型号:TDA2EXEVM

您好:

  我想在 TDA2EXEVM 电路板结果上验证 quantStatsTool 结果和 TIDL 之间的 TIDL 结果;因此我使用型号"cifar10_jacintonet11v2_iter_64000.caffemodel"。

  在 tidlModelImport 之后、我获得了 net.bin 和 PRM.bin。

  使用 quantStatsTool、我可以获取保存了 cifar 模型 SoftMax 值的"stats_tool_out.bin"文件。

   在 TDAEXEVM 板上、使用相同的输入文件、我使用"TIDL 文件 I/O 用例"、然后" 1:将输出帧转储到文件"、并获取"out.bin"。

    "out.bin"是否保存了 cifar 模型 SoftMax 值?

    或者如何在板载文件中保存 cifarSoftMax 值?

    请帮我!

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 out.bin 会将 softmax 保存出去

    此致、
    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    但是、TDA2EXEVM 板上 quantStatsTool 结果和 TIDL 之间的结果是非常不同的!
    首先、quantStatsTool 的结果为10字节;板载 TIDL 为1024字节;
    TIDL 板载的前10个字节是 softmax out 值?
    但是、即使是前10个字节也完全不同。

    因为我使用 img 而不是 video,所以我设置了:

       pAlgCreateParams->quantHistoryParam1=0;   
       pAlgCreateParams->quantHistoryParam2=0  ;
       pAlgCreateParams->quantMargin         = 0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍然看到问题? 我看到您的下面一个主题。
    e2e.ti.com/.../672865
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    是的、我发现文件 I/O 用例的"out.bin"不应包含模型 SoftMax 值、因此我更改了解决方案:从 TIDL 链接 outbuff 打印 softmax 值。

    谢谢、此致!