This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4377:PRU 以太网连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672973/linux-am4377-pru-ethernet-connection

器件型号:AM4377

工具/软件:Linux

是否可以将 PRU-ICSS 以太网连接到具有交换机集线器的普通计算机?

AM4377 -> PRU-ICSS 以太网  ========== >交换机集线器(24端口)========= >计算机 x86 (windows、linux)

目的:

  -ssh

  -文件已共享

  -互联网连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、从 Linux 处理器 SDK 版本3.1.0.6开始、在将 Linux 作为主机操作系统运行时、通过 PRU-ICSS 支持其他100Mbps 以太网端口。