This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Vision SDK - UC:(摄像头+显示服务器)-通过 systemd 运行 disp-dist-server &apps.out 二进制文件

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672486/linux-vision-sdk---uc-camera-display-server--running-disp-dist-server-apps-out-binary-via-systemd

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用 systemd 来启动服务。

我们按以下顺序启动

1. Pvrinit

1.加载视频模块  

2. disp-dist-server                        

3.vsdkapps (apps.out)

4.威斯顿

5. HMI

 但是,如果 在 disp-dist-server 和 vsdkapps 和 Weston 之间没有插入2秒延迟,这将不起作用

 工作顺序。  

1. Pvrinit

1.加载视频模块  

2. disp-dist-server          

   2秒延迟              

3.vsdkapps

   2秒延迟

4.威斯顿

5. HMI  

这种延迟对于我们的启动要求是不可接受的。 启动 disp-dist-server 和 vsdkapps 时,dmesg 不打印任何内容。

 当 disp-dist-server 就绪且 vsdkapps 就绪时是否添加了任何接口。

如果有一个接口、我们可以等待该接口启动服务。

 请建议。

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、

    disp-dist-server 和 apps.out 之间不需要延迟。 但是、由于 Weston 需要 apps.out 才能创建显示提供商、因此在 apps.out 和 Weston 之间需要延迟。

    此致、

    Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Subhajit:

    当 apps.out 准备就绪时、是否可以创建任何接口。
    如果有接口、我们可以等待该接口启动 Weston-service。

    PVR 模块与 disp-dist-server 之间是否需要任何延迟?

    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul、

    到目前为止、没有这样的界面来传达 apps.out 已创建提供商。

    此致、
    Subhajit