This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:处理器 SDK 03.02中的 PDK 驱动程序构建错误

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672536/rtos-tda2p-acd-pdk-driver-build-error-in-processor-sdk-03-02

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试在 Processor SDK 03.02中的路径"\ti_components \drivers\pdk_01_08_01_06"中构建 PDK 驱动程序示例。

我按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/PDK/PDK_TDA_Building_The_Package 上提供的构建步骤进行了操作 。

构建已完成、但在中间出现了一些错误、并附加了相同的屏幕截图。  

此外、我无法在路径"\ti_componuts\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\binary"中查看 bsp_lld 的 SPI 驱动程序的二进制文件。

如何解决这个问题。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    这似乎是一个已知问题。
    您能否尝试使用 ti-cgt-arm_16.9.1.LTS 编译器构建 PDK 示例?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../16.9.1.LTS 下载编译器。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Risabh、
    感谢您的答复、我代表 Abhay 在今天休假时作出答复。 答复中给出的链接不起作用,说"


    抱歉! 我们找不到您的页面。"。 请告诉我该链接。
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrishikesh、

    "。" 附加到超链接。 链接为:www.ti.com/.../16.9.1.LTS

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rishabh、
    我将下载并尝试构建、如果问题仍然存在、则恢复。
    我们还能获得有关构建故障的任何信息、(早期、即使在上述点发生故障、它仍会继续构建过程。) 遇到第一个编译错误时是否有任何方法可以停止编译过程?
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    您使用什么命令进行构建?

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Risabh
    正在使用 gmake -s allcore Board=tda2pxx-EVM 进行编译。
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrishikesh、

    使用此命令可为多个内核调用编译。 因此、如果一个构建失败、比如说 ipu1_0、它将在下一个内核 ipu1_1上启动构建。
    为了在遇到第一个构建错误时停止构建过程、您应该使用:make -s all Board=tda2pxx-EVM core=

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Risabh、
    我将尝试为 tda2p 构建每个内核(a15、dsp1/2、ipu1_0/1、eve1/2)、并在发现任何新问题时恢复。 同时、此查询可视为已解析。
    此致
    Hrishikesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrishikesh、

    感谢您的确认。 请继续操作并将答案标记为已验证、并通过创建新主题随时提出任何后续问题。

    此致、
    Rishabh