This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIP 驱动程序问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671646/linux-am5728-vip-driver-question

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好:

刚才我们阅读了 VIP 驱动程序(ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.03.00.04/board-support/linux-rt-4.4.4.41+gitAUTOINC+968d071ce9-g968d071ce9/drivers/media/platform/ti-VPE/vIP.c)

我们有一个问题、如下所示:

{
fourcc = V4L2_PI_FMT_SBGGR8、
.code = media_fbus_FMT_SBGGR8_1X8、
.colorspace = V4L2_colorspace_SMPTE170M、
.coplanar = 0、
.vpdma_fmt ={_vpdma_raW_fmts[VPDma_data_FMT_RAW8]、
}、
}、
{
fourcc = V4L2_PI_FMT_SGBRG8、
.code = media_fbus_FMT_SGBRG8_1X8、
.colorspace = V4L2_colorspace_SMPTE170M、
.coplanar = 0、
.vpdma_fmt ={_vpdma_raW_fmts[VPDma_data_FMT_RAW8]、
}、
}、

 我们不知道颜色空间(颜色空间= V4L2_Colorspace_SMPTE170M)代表什么?

哪一项代表 VIP 输入的颜色空间或输出的颜色空间?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看本 Wiki 指南的本章:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita Gashova

    非常感谢您的回复!
    我们已经参考了该文档。
    我们知道代码表示捕获日期总线格式(代码= media_fbus_FMT_SBGGR8_1X8)
    我们还知道 fourcc 代表 Linux 应用程序的像素格式(V4L2_PI_FMT_SBGGR8)
    但是、我们不知道颜色空间代表什么(颜色空间= V4L2_Colorspace_SMPTE170M)?

    谢谢
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您搜索 V4L2_Colorspace_SMPTE170M 意味着您可以检查此链接以获得更多信息:

    www.kernel.org/.../pixfmt-007.html

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BR:

    谢谢

    我们将进行参考

    此致