This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5708:ARM 时钟配置

Guru**** 2993170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672464/linux-am5708-arm-clock-configuration

器件型号:AM5708

工具/软件:Linux

大家好、

我的客户使用了 am5708并希望将其设置为500MHz。 软件是 PLSDK。

默认情况下、DTS 文件没有500MHz 节点。

请帮助您一步了解如何使 am5708在500MHz 下工作?

谢谢!

BR、
丹尼