This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6000 CGT 版本5.1.0下载链接

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669665/c6000-cgt-version-5-1-0-download-link

主题中讨论的其他器件:TMS320C6416

工具/软件:编译器

我们正在寻找 C6000 CGT 版本5.1.0  

我们 已登录 http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C6000 CGT 版本5.1.0在 CCS 版本3中可用、但这不可用、请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    似乎不再支持此版本的 CGT。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arpitha、

    您希望获取此编译器版本的是哪款 TI 器件? 您是否在程序上使用过此版本、并且需要重新打开该程序的一些开发或支持?

    'Linux'标志与此关联、但我们的 C6000器件上对 Linux 的支持非常少、而且通过 CCSv3无法再支持旧版本。

    如果您有销售或应用程序联系人、他们可能会帮助您缩小选择范围。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用上述版本的 CGT 进行 TMS320C6416上的代码编译。 我们已经在 Windows 上运行了一个有效的编译、我们正在尝试在 Linux 平台上移植相同的编译。 我们需要使用 Windows 编译中使用的工具的相同版本。 那么,是否有可能获得用于 Linux 的 CGT 版本 bin 文件?

    谢谢、
    Arpitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否与 TI 销售或应用部门有联系?  如果是、请告诉他们给我发送电子邮件

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我必须了解我公司中的 TI 联系人。  

    目前我只需要 CGT 5.1.0的 Linux bin 文件、这样我就可以在 Linux 平台上安装该工具并继续编译过程。 我们不需要 TI 对该 CGT 版本提供任何类型的增强/支持。 那么、是否有一个存储库可以从其中下载此安装文件?

    谢谢、

    Arpitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    谢谢、我们收到了 bin 文件。 非常有帮助。

    谢谢、
    Arpitha