This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:D830K013DZKB4的替代产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670725/tms320c6747-replacement-to-d830k013dzkb4

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、 OMAP-L137

Dears、I、m 工程师 和我用于维修使用标记为 D830K013DZKB4的器件的接收器、但我在 Mouser 或 DigiKey 公司找不到该编号(器件代码)来购买它。 您的 TI 商店中甚至没有找到。
i、m 仅可作为 TMS320C6747DZKB4或 OMAPL137DZKB4找到。 这些替换产品之一是否等于 D830K013DZKB4??
如果没有一种处理器是相同的、等效的、那么如何 在 TI 分销商上销售可用于正确更换的处理器 D830K013DZKB4???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfredo、

    查看器件的方框图:
    processors.wiki.ti.com/.../DA830_-_Overview

    我认为 OMAPL137/OMAP-L138器件是此芯片的替代产品(它们具有 ARM 和 DSP 内核)、因为它看起来已经过时(不再提供)。 但是、OMAPL13x 器件与 DA830不具有引脚对引脚兼容性。 如果您只想在现有设计中更改处理器、则应考虑这一点。

    [报价] TI 分销商如何销售可用于正确替换的处理器 D830K013DZKB4、例如 Mouser 或 DigiKey?[/报价]
    我需要进一步检查、因为这是一个技术论坛、我们不熟悉营销详细信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、许多 Onkyo 接收器使用 D830K013BZKB4、它们会出现老化的过早问题、我可以购买器件来替换它吗?  我有大约30个接收器不工作、需要此 DSP 处理器

    请给我一个理想的地方和如何找到它。 谢谢 Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以回答的人在下周之前都是 ooo。 DA830设备似乎可用、我在上一个陈述中出错。
    请等待几天以获得反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、亲爱的。 感谢你的答复。
    我要等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、很遗憾、在这种情况下(对于 AV 接收器)、您不能使用 OMAP-L137或 C674x 作为替代产品。  您必须使用 DA830、否则 AVR 软件将无法运行。  您不能从 TI (或任何人)购买 DA830器件、除非获得 DOLP/DTS 的许可。

    我建议就这些问题与 AVR 制造商联系;他们应该知道过早老化的问题。  这不是你可以自行解决的问题。

    谢谢、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、亲爱的。 非常感谢您提供的信息!