This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:OpenCV

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672708/rtos-opencv

工具/软件:TI-RTOS

如何在 TDA2X 3.2 Vision SDK 中启用 OpenCV 用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在从事 OpenCV 工作、需要使用 TI RTOS
    在"vision_sdk/build/Rules.make"中,我只看到"tda2xx_EVM_Linux_OpenCL":此配置是否适用于 TI RTOS 编译。?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用"MAKECONFIG?=tda2xx_EVM_BIOS_opencx"、这会导致 comilation 错误、如下所示:
    ----------
    C:\processor_sdk_vision_03_00_00\vision_sdk\links_fw\src\rtos\BIOS_app_common\td2xx\ippu1_0>C:/processor_sdk_vision_03_00_00_00_ti_compons/windows/xdctools_3_32_sdk/iptvision_sdk/tvision_en_sdk/tid_ex-sdk/tvision_sdk/tv/tvision_en_en_en_sdk/tid_ex-p-02.p_sdk/tv/tvision_en_en_enu_sdk/tv/tv/tvision_enu_enu_enu_enu_sdk/tvision_enu_enu_enu_enu_enu_enu_sdk/tid/tid/tvision_enu_enu_enu_enu_enu_sdk/tid/tid/tid/tvision_ MAIN_APP_ipu1_0.cfg ti.platforms.evmDRA7XX:IPU_1_0
    #配置完成!
    #创建 tda2xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_lib...
    链接到 C:/processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/二进制文件/apps/tda2xx_evm_bios_opencx/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_release.xem4...
    编号
    /cygdrive/c/PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00/ti_components/os_tools/windows/xdctools_3_32_01_22_core/bin/cp:无法创建常规文件`C:/processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_bios_opencx/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/ipu1_0/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/main_app_iem4_ipu4:denied em4_em4_permission
    gmake[7]:***[C:/processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_opencx/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_release.xem4]错误1
    gmaked[6]:***[ipu1_0]错误2.
    gmak[5]:***[APPS_ipu1_0]错误2.
    gmaked[4]:***[APPS]错误2.
    gmaked[3]:***[APPS]错误2.
    gmake[2]:***[APPS_exe]错误2.
    gmaking[1]:***[APPS]错误2.
    Gmake:***[VISION_SDK]错误2.
    ------------------------

    如源代码中所示、我需要运行标准的内置 OpenCV 用例:
    即
    OpenCL 用例
    --------------
    1:1通道 VIP 捕捉+帧复制(A15)+显示"
    2:1通道 VIP 捕捉+ Canny Edge (DSP1)+显示"

    请告诉我如何在 TDA2X Vision SDK 3.2中构建内置 OpenCV 用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件`C:/processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/二进制文件/apps/tda2xx_evm_opencx/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/ipu1_0/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/main_app_ipu1_0_em4'被拒绝权限

    关闭了大多数应用程序、然后重建。

    能够获取 opencx 用例。 从而解决我自己的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tda2xx_EVM_Linux_OpenCL 错误。
    tda2xx_EVM_BIOS_opencx 用于 RTOS 支持 OpenCV 用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了问题。