This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:EtherCAT 链路和速度 LED 连接

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848T, AM3357, DP83848K, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670935/am3357-ethercat-link-and-speed-led-connections

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:DP83848TDP83848KTLK110

您好、Sitara 支持团队、

关于我的以下帖子、我想提出其他问题。
e2e.ti.com/.../2464289

我询问了客户使用的"DP83848T"和"AM3357"的组合。
但是、我的客户尝试从"DP83848T"更改为"DP83848K"。

如果他将使用具有 Link_speed 引脚的"DP83848T"、他能否通过以下连接设置 LED 模式"2"?

定制板将 DP83848K 的"LED_LINK_"连接到 EtherCAT 连接器的 LED
将 DP83848K 的"LED_SPED"更改为 AM3357的"pr1_mii0_rxlink"。

这种连接是否可用于增强型链路检测?
或者、定制板应连接 DP83848K 的"LED_LINK_"和"LED_SPED"
连接到 EtherCAT 连接器的 LED 以及 DP83848K 的"LED_LINK_"和"LED_SPED"
AM3357的"pr1_mii0_rxlink"?

此致、
卡纳

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanae、

    通过 DP83848K 上的 LED_SPEED 模式2、
    在100Mb/s 的速率下开启
    在10Mb/s 时关闭
    这表示如果将信号连接到10Mb/s 网络中的 pr1_mii0_rxlink、则将考虑断开链路。

    正如我在 e2e.ti.com/.../2464289的最后一篇文章中更新的、PHY DP83848x 没有 DP83822和 TLK110数据表中所述的"快速链路断开功能"功能、因此使用 PHY DP83848x 和 pr1_mii0_rxlink/LED_speed 连接时、您不会真正受益太多(高达10us 的链路损耗检测)。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Garret、

    感谢你的答复。
    我想确保您的回答。

    如果我的客户不关心"快速下行链路功能"、
    他只想通过模式2闪烁的 LED 来检查活动状态。
    他能否选择模式2、并且可以按照"Image-1"连接他们的电路板?

    或者应该按照"Image-2 "连接他们的电路板?

    或者、我的客户是否应该选择 DP83848T 而不是 DP83848K 并选择"模式1"?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanae、

    >>他能否选择模式2,并可按“Image-1”连接其主板?
    是的。

    >>或者他们的主板是否应连接为以下“Image-2”?
    否 我不确定为什么需要将 LED_SPEED 和 LED_LINK 连接在一起。

    >>或者,我的客户是否应该选择 DP83848T 而不是 DP83848K 并选择“模式1”?
    不需要、因为模式2下的"Image-1"工作正常。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回复!

    当我的客户不需要快速链接时、我很高兴听到这个消息、
    他可以选择模式2在激活期间使 LED 闪烁。
    我的客户设计是"Image-1"。
    "image -2"只是对我的确认。

    我是否可以要求您检查 PHY 的原理图以进行仔细检查?
    如果可以、我想将其从"+"连接发送到您的电子邮件吗?

    此致、
    卡纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanae、

    要查看原理图、请打开另一个 TT。 我们的硬件专家将乐意为您提供帮助。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您提供  查看原理图的机会。
    但是、我不确定如何打开汽车票。
    我可以 通过"+ Connect"访问"朋友送货请求"吗?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanae、

    我已接受并回复您'+connect'。

    此致、
    Garrett