This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:4GB SDHC 卡支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672573/am3357-4gb-sdhc-card-support

器件型号:AM3357

我已阅读5052 26.1.8.5.2 TRM 的系统互连。

是否需要澄清 AM3357 MMC0是否可以从容量为4GB 的 SDHC 卡启动?

是否有人在 BBB 中检查过此项?

BR、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../1734805
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    是的、AM335x 确实支持该功能、但

    我会以这种方式提出我的问题。

    我想使用4GB 卡从 MMC0引导、因为我想使用 MMC0上的 SDHC 卡有两个用途:
    1.从其引导4GB SDHC 卡,该卡应是主引导设备(可在引导配置中执行)
    2.在其中记录一些用户日期,并在操作系统关闭后将其删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的关键是 MMC0无法从 TRM 容量为4GB 的 SDHC/SD 卡启动。 正确?。。
    不建议通过 TRM 从 SD 卡引导 MMC1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这是不正确的。 您提到的内容对于 eMMC 存储器有效、对于 SD 卡无效。 除此之外、是的、MMC0是 SD 汽车启动的首选接口、完全支持从4GB SD 卡启动。