This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:upp 接收 FIFO 工作模式

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672067/omap-l138-upp-receive-fifo-working-mode

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

DLB 模式下的测试:Q 通道发送、I 通道接收。

第一。 Q 通道 DMA 发送96字节0x17、I 通道 DMA 配置为接收72字节。 测试结果 I channel 按预期接收到72字节0x17。

2。 Q 通道 DMA 再次发送96字节0x18、I 通道 DMA 配置为接收72字节。 测试结果 I CHANNEL 收到72字节0x18。

问题:为什么接收到的#2数据不是#1 的24字节(96-72) 0x17加上第二次发送的48字节(72-24) 0x18? FIFO 中的24字节0x17在哪里?

找到进一步的调试。

如果配置#2在 AC=1 (有效)时接收 DMA、则#2接收24字节0x17 + 48字节0x18。

如果配置#1在 AC=0 (非活动)时接收 DMA、则 FIFO 中的#2接收72字节0x18、0x17被清除。

由于没有有关 uPP FIFO 工作机制的详细说明、这是不可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    您是否知道客户是否正在将关键链路平台与 FPGA 用于连接 OMAPL138?

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    作为测试、它是内部回路模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    upp 在 OMAPL138上未得到广泛使用、但我仍在检查。

    此致、
    周德伟