This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:PRU 以太网引导

Guru**** 2984980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672451/rtos-am4377-pru-ethernet-boot

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

是否可以通过 U-boot 以太网选项使用 PRU-Ethernet?

我有 MYD-C437X-PRU 开发板 x2、我想在其中一个开发板上使用 u-boot 从另一个开发板启动映像。

我使用 PRU 以太网 <=>PRU 以太网连接它们。

MYD-C437X-PRU: http://www.myirtech.com/list.asp?id=559

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 不支持您在帖子中使用 E2E 平台指出的硬件平台。

    从软件的角度来看、您在帖子中指出您正在使用 RTOS、但您将次级引导加载程序称为 u-boot、它在 Linux 环境中使用。 您能否澄清一下您在设置中使用的操作系统。

    n`t、器件 ROM 引导加载程序不支持 PRU-Ethernet 引导、但需要从闪存或外设引导接口加载 uboot。 n`t、u-boot 不支持 PRU-Ethernet 接口。 PRU 以太网要求 ARM Linux 使用 Remoteproc Linux 内核驱动程序来加载和运行 PRU、因此它只能在此器件上执行 Linux 引导后才能使用。

    此致、
    Rahul