This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:具有视觉 SDK 的摄像头传感器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671309/tda2evm5777-camera-sensor-with-vision-sdk

器件型号:TDA2EVM5777
Thread 中讨论的其他器件:TVP5158、 SYSBIOS

您好!

以下链接提到、TI EVM + VisionApplication Board + Multides 套件上通过 PSDK (通过 V4L2接口在 Linux 上)支持各种可能的摄像头。  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/DRA7xx_GLSDK_Software_Developers_Guide#Supported_cameras

  1. OV10635传感器-视觉板上的 YUYV 传感器
  2. OV10635传感器- YUV 传感器通过 LVDS 连接
  3. OV10633传感器- J6 EVM 上连接了 YUYV 传感器
  4. TVP5158解码器-支持解码单通道模拟视频
  5. OV10640/OV490 - 720p CSI2原始摄像头以 YUV 格式连接到 OV490 ISP

您能否确认使用 FVID2驱动程序从 VisionSDK/M4访问上述哪些驱动程序?

我们计划设置 Linux + VisionSDK 并从 VisionSDK 摄像头链接访问摄像头。

谢谢、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    在这些传感器中、Vision SDK RTOS 仅支持 OV10635传感器。
    不支持 TVP5158、也不支持 OV490的 OV10640。
    我们支持 OV10640、但当它直接连接时、不支持 OV490。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brijesh、

    从您的回复中我们认为、仅可从 M4/VisionSDK 端使用以下摄像头设置。
    OV10635传感器-视觉板上的 YUYV 传感器
    2. OV10635传感器- YUV 传感器通过 LVDS 连接

    查询1:
    根据我们对 TDA2x + VisionBoard + Multides 的理解、
    > OV10635传感器-视觉板上的 YUYV 传感器
    这基于摄像头并行接口、其中使用 VIP 的 VIN 端口

    >OV10635传感器- YUV 传感器通过 LVDS 连接
    它基于多 DES 并基于 CSI 接口。

    您能否确认我们的理解。

    查询2.
    如果上述理解是正确的,则我们可以使用通过 CSI 接口连接的基于多 DES 的多(4)个摄像机设置。
    并使用 VisionSDK 的摄像头链路、
    - 我们可以从4个不同摄像机的4个不同帧捕获4个视频、
    - 每个视频的分辨率可能不同、因为帧在单独的通道上可用。
    - 进一步处理(视频分析算法)单独的单个通道

    这是正确的理解吗?

    查询3:
    我们检查 OV10635的规格、这些传感器/摄像头均为全高清。
    TI 是否使用过任何1920x1080全高清摄像头/传感器,它们是否与 VisionSDK 兼容?

    提前感谢
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    TDA2xx 不支持 CSI 输入、因此在所有情况下、输入都连接到 VIP 的并行端口。  

    嗯、VSDK 确实支持2MP 摄像头、但它在 TDA2Px 上且使用 ISS。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的澄清。

    我知道当前的 TDA2x EVM +多用途(和视觉应用)板不"支持全高清传感器"。

    但是、我们希望使用基于 TDA2x 的系统。
    只是想确认一下、在基于 TDA2x 的定制板上、是否可以连接全高清摄像头/传感器?
    VIP、Vision SDK (SYSBIOS FVID2)不限制支持全高清摄像头分辨率。

    上述理解是否正确?

    谢谢
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    VSDK、FVID2驱动程序中不存在支持200万像素摄像头的问题。 您需要确保来自传感器的像素时钟处于 VIP 支持的最大像素时钟范围内。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的快速回复。

    我们还有几个问题、请在下面找到它们;

    1.对于定制全高清摄像头传感器,我们需要基于 I2C 接口编写定制控制驱动程序。
    如果需要、您能否提供基于 Linux 或 BIOS 的"控制驱动程序(I2C)"视图?

    2.由于定制板将使用不同的 GPIO 引脚和引脚复用、我们认为需要在 M4/BIOS 方面进行一些更改。
    这种理解是否正确?

    此致、
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    在 VSDK 3.x 中、所有基于 i2c 的传感器驱动程序均由 M4和 TI RTOS 进行控制。
    GPIO 的要求取决于您的电路板及其连接方式。

    此致、
    Brijesh