This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3894:HDMI 问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671818/linux-am3894-hdmi-issue

器件型号:AM3894

工具/软件:Linux

您好!

我想知道 是否有任何修补程序可以解决 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_04.04.00.02_Release_Notes 中的 SDOCM00095231问题。

AM389x 的 HDMI 输出如下图所示为空白存在问题。  

问题是否与 SDOCM00095231有关?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    [报价用户="Henry Kim ]我想知道 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_04.04.00.02_Release_Notes.中是否有任何修补程序可以解决 SDOCM00095231问题

    我进行了搜索、但无法找到解决该问题的补丁 SDOCM00095231。

    [引用 user="Henry Kim">AM389x 的 HDMI 输出为空时出现问题、如下所示。  [/报价]

    [报价用户="Henry Kim"]与 SDOCM00095231有关的问题吗?

    SDOCM00095231的问题是:“[HDVPSS-fbDEV]在回路或重负载下调用 fbdev ioctls 时屏幕变为空白”

    我认为 e2e 线程中的问题与 SDOCM00095231无关。 我在这个 e2e 线程中看不到回路中或重负载下的 fbdev ioctls。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    这个问题看起来很相似、fbdev 似乎与 VPSS FVID2相关。

    [引用用户="Pavel Bodev"]

    我认为 e2e 线程中的问题与 SDOCM00095231无关。 我在这个 e2e 线程中看不到回路中或重负载下的 fbdev ioctls。

    [/报价]

    很抱歉、但请解释您对我的详细说明。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    我没有关于 SDOCM00095231问题的详细信息。 对于 TI81xx PSP、此问题似乎未修复。 TI 不再计划更新此软件以进行错误修复或增强功能。 有关此软件的任何详细软件支持、错误修复或增强功能、请联系下面推荐的任何精选合作伙伴。

    e2e.ti.com/.../426680

    此致、
    帕维尔