Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5K2E02 我们的客户 正在考虑在将禁用其中一个内核的应用中使用 AM5K2E02双核 ARM KeyStone II 片上系统(SoC)处理器。
通读数据表后、我注意到以下警告。
"10.2.1.3长期复位
将器件长时间保持在 POR、RESETFULL 或复位状态可能会影响长期运行
器件的可靠性(由于电压升高、可能会对器件造成压力)。 则器件不应如此
复位时间超过一小时、不超过总寿命的5%
该器件已加电。 超过这些限值将导致可靠性逐渐降低
部件。 通过允许器件启动、然后将其配置为进入休眠模式、可以避免这种情况
电源后的状态。 这将在限制功率的同时满足复位要求
设备的功耗。”
请您回答以下问题:
-
对于上述警告、如果禁用一个内核、是否会对器件的可靠性产生类似的影响?
-
是否有任何应用手册或用户指南介绍了如何禁用其中一个 ARM 内核?