This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:支持低功耗模式

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672449/linux-am3359-low-power-mode-support

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我想知道 AM3359 SoC 支持的睡眠和唤醒模式。

我有基于 BBB 和 BBB 的定制板、我的定制板将用于电池供电的现场应用、因此我希望在没有工作时使用睡眠模式、在有工作时需要唤醒。

我看到下面的 TI wiki 页面、尝试了一些、但仍然有一些疑问、您能给我们澄清一下吗?

是否可以通过任何 GPIO 中断唤醒? 还是仅 GPIO0?

是否可以通过任何 UART 中断唤醒? 还是仅 UART0?

是否可以在接收到以太网数据包时从 STANDBY 或 MEM 模式唤醒? 以及拔下和连接以太网电缆?

如何插入和移除 USB 和 MMC? 它能正常工作吗?

如何将系统置于旁路模式(24MHz),以及如何启动至正常模式? Linux 中的任何示例?

感谢您的支持。