This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:HDMI 输出问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/700806/linux-am5718-hdmi-output-issue

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

大家好  

 我们在新电路板安装 AM5718时遇到了 HDMI 问题、

在 Toshiba HD TV (mod. 40L1334DG)上显示时。

 结果是屏幕在大约40秒后出现空白、

信号和时钟存在(经示波器验证)、实际上也存在

 按遥控器上的"刷新按钮"、图像将显示

但在同一时间消失。

 我们使用了 RT-kernel v.4.9.45,并出于兼容性原因

用户空间应用、我们使用 omapfb、但如果我们使用 omapdrm 编译内核

 支持、测试成功、即图像不会消失。 就是这样

似乎很清楚这种行为与 omapfb 有关,我正在研究

 omapfb 和 omapdrm 在 HDMI 管理方面的差异

但到目前为止,我还没有找到解决办法。

 我错过了什么?  可以检查哪些内容?

非常感谢  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    DSS 驱动程序不再支持和维护 omapfb。 我们建议迁移到基于 omapdrm 的解决方案。

    此致、

    Manisha

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manisha
    客户自行解决问题
    此致
    卡洛