This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:TMS320C6655上某些时钟输入的限制

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672387/tms320c6655-the-constraints-for-some-clock-inputs-on-tms320c6655

器件型号:TMS320C6655

您好!

我的客户对 TMS320C6655上某些时钟输入的限制有两个问题。

1.除数据表中对表5-6的描述外、您对 CORECLK 还有任何限制吗?

2.除认证 PCIe CEM 外、您是否对 PCIECLK 有任何限制?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    1)。 正确。 这些是时钟输入海明要求。

    2) 2)数据表的第6.14节回答了以下问题:
    "PCIe 电气要求在 PCI-SIG 的 PCI Express 基本规范修订版2.0中完全指定。 TI 已经执行了仿真和系统特性鉴定、以确保满足此解决方案中的所有 PCIe 接口时序要求;因此、此处不提供此接口的电气数据/时序信息。"

    此致、
    Yordan