This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:在何处查找 TMS320C5535的所有 DSP 寄存器列表

Guru**** 2549690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671660/tms320c5535-where-to-find-a-list-of-all-dsp-registers-for-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535

大家好、  

我正在寻找所有寄存  器的完整列表、到目前为止、我在文档"SPRS737C–2011年8月–2014年4月修订版"第6.2.3节(第129页)中找到了一些寄存器的列表。 一些其他寄存器位于文档 "SPRUH87H–2011年8月–2016年4月修订版"页中。 58等、543

我是否遗漏了任何文档、我可以在其中找到所有寄存器都集中的综合列表?

文档链接:

此致

Armando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    技术参考手册(spruh87h.pdf)中应介绍所有 TMS320C55寄存器、这些寄存器的相关章节中应包含 SoM 说明。 另一方面、数据表应列出寄存器及其地址。
    但是、如果您在 TRM 寄存器中发现一些缺失但出现在数据表中、请通知我们。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    我在查找寄存器 CGCR4 (1C23h)时开始关注数据表中的寄存器列表(SPRS737C)、该寄存器不存在、但存在于参考手册(SPRUH87H)中

    我不想在寄存器列表的文档之间跳转。  总之、没有列出所有寄存器按增量顺序排序的位置、这有助于编写 HAL。

    在任何情况下、都需要了解如何在文档中导航。

    此致

    Armando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    您可能会发现 lpva.inc 文件很有用-它包含所有寄存器和位定义。 这是一种定义寄存器的旧方法、可能有点过时、因此在有疑问时、请参阅《技术参考手册》和数据表进行确认。

    请参阅此帖子的附件: http://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/p/289912/1011185#1011185

    也可以在连接到目标时使用 CCS 寄存器视图。 该寄存器视图的源文件存储为 CCS 安装路径下的 XML。 对我来说、路径是...  C:\ti\CCSv6_0_1b\ccsv6\ccs_base\con\targetdb\Modules\C5535

    也许您可以使用其他一些工具很好地解析 XML。

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的参考、遗憾的是、建议的文件没有 TMS320C5535的寄存器定义、例如在搜索 C5535中的寄存器"1C20h"时、3441.lpva200.inc"文件中的寄存器"CGCR1"将其定义为:

    PLL_CNTL1        设置  0x1C20

    这不是 C5535定义的。 但它是一个很好的参考、用于以这种方式定义寄存器。

    关于路径(mine)"C:\ti\ccs_base\common\targetdb\Modules\"中的文件、我找不到 C5535的任何特定文件、该系列中存在的文件是(55xx_EMU_Control.xml 和55xxNotVisible.xml)、没有我要查找的定义。 (我正在使用 CCS 版本:7.4.0.00015)

     

    但非常有用 的是使用 CCS 寄存器视图(调试时)、这样我就可以按照寄存器的顺序获得列表、这正是我所需要的。

    感谢您的支持。

    此致

    Armando