This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:eHRPWM 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672151/am4377-ehrpwm-question

器件型号:AM4377

如果我在 AM437x 处理器中使用 eHRPWM 模块而不提供 TRIPZONE_IN (INTERRUPT)、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWMSS 可用于很多用途。 请详细描述您使用的用例和软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计是使用 eHRPWM 信号来控制另一个器件的速度。 因此、我想知道我是否应该提供该模块中的所有信号、例如 SYNC_IN、梯形区_IN (该模块的输入)。 我想从 硬件角度了解答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYNC_IN 和 tripzone_in 是否为必填项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时基同步输入(EPWMxSYNCI)和输出(EPWMxSYNCO)信号:

    同步信号以菊花链形式将 ePWM 模块连接在一起。 每个模块都可以配置为使用或忽略其同步输入。 时钟同步输入和输出信号仅输出到 ePWM1 (ePWM 模块#1)的引脚。 ePWM1 (EPWM1SYNCO)的同步输出也连接到第一个增强型捕捉模块(eCAP1)的 SYNCI。

    触发区信号(TZ1至 TZN):

    这些输入信号会向 ePWM 模块发出外部故障情况警报。 器件上的每个模块都可以配置为使用或忽略任何跳闸区域信号。 跳闸区域信号可通过 GPIO 外设配置为异步输入。