This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:3D SV 演示的校准

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670844/linux-tda2evm5777-calibration-for-3d-sv-demo

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

我想检查如何为3D SV 演示运行校准、并提出2个问题、尤其是如下所示。

* 4摄像头图像捕捉应在目标板中完成、并应输入到 PC 上的校准工具、对吧?

 应如何在目标板中完成4摄像头图像采集?

*在用户指南中、SD/MMC 卡上应该有'TDA2x'目录。 应在何处创建此目录? 它是否位于根文件系统的根目录中? 还是在引导分区上?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    我可以使用哪个版本的 SDK 吗? 手动校准还有什么特殊原因?

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦...抱歉。 VisionSDK v3.2。

    BR、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    如果您使用 D3滑板和制图、最好执行自动校准。

    您必须在 MMC/SD 根文件夹本身中创建一个文件夹。 即您拥有 MLO/uenv.txt 时的文件夹

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sujith、

    其硬件为 TDA2 EVM +视觉套件+ OV10635 (x 4)摄像头。
    在这种情况下、是否可以执行自动校准?
    没有运行手动校准的具体原因。 只需运行3D SV 演示即可。

    对于目录、您是否意味着在引导分区中使用 MLO 创建 TDA2x 目录?
    在引导分区中创建 TDA2x 目录时、它们无法运行自动校准。



    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    对于自动校准、客户应使用提供的图表、并确保按照 VisionSDK_UserGuide_2D_SurroundView_Demo.pdf 第2.3节"安装摄像头"中的说明安装摄像头

    镜头发挥着重要作用、请确定正在使用的镜头。 对于某些鱼透镜、visionsdk 中提供了 lense.bin。 我们可以按照"VisionSDK_UserGuide_3D_SurroundView_Manual_CalibTool.pdf"中列出的步骤生成镜头.bin

    校准所需的各种表应存储在 MMC/SD 卡中。 是的、您需要创建一个名为"TDA2x"的文件夹。 下面是 MMC/SD 的快照

    此致、

    Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sujith、


    对于目录、应该有"uenv.txt"吗? 我想知道为什么我的客户的目录不起作用。

    我的客户在引导分区中创建了目录、如您所述、日志如下所示。

    [主机][主机] 631.756977 s:链:-------------------------------------------------------
    [host][host ] 631.756877 s:chains: TDA2X Folder not present in MMC/SD (链:MMC/SD 中不存在 TDA2X 文件夹)
    [host][host ] 631.756908 s:chains: create TDA2X folder and copy the following files from
    [主机][主机] 631.756908 s:链:'/vision_sdk/tools/surround_vision_tools/SRV_LUT:
    [主机][主机] 631.756908 s:链:1. CHARTPOS.BIN
    [主机][主机] 631.756908 s:链:2. 镜头.bin
    [主机][主机] 631.756908 s:链:3. 镜头_2d.bin
    [主机][主机] 631.756938 s:链:-------------------------------------------------------


    谢谢、此致、
    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、

    您能否查看"VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf"第4.2节

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    感谢您的支持。
    我发现文件名有一些差异、更正文件名后效果良好。

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    感谢您的确认。  

    此致、Sujith