This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:EVM 板故障排除

Guru**** 2955980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671962/am4378-evm-board-troubleshooting

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:TPS65218

大家好:

我获得了一个 EVM 板、它在 几 个月内运行良好。 而今天的讨论有问题。 当引导加载程序 trys 启动 Linux 时 、会打印一些无法读取的代码。  

此时、由3.3V 电源供电的 LED 从 TPS65218的 DCDC4熄灭。

我还 测量 TPS65218的其他输出通道、它们全部降至0V。

电路板从 SD 卡引导。 当在另一个电路板中使用具有相同图像文件的同一卡时、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 似乎已损坏。 我们只能建议您联系您的供应商以获取有关更换/维修的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢