This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:无限"等待 USB 枚举"启动目标配置时

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, TIDEP-0077

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671355/ccs-tms320c5517-endless-waiting-for-usb-enumeration-when-launch-target-configuration

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件: TIDEP-0077

工具/软件:Code Composer Studio

EVM:Spectrum TMS320C5517 EVM (ASSY 514660) REV F.

CCS 6.20。

我刚刚关注文档:TI Designs:TIDEP-0077采用 C5517且适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计。

4.我从 C55_CSL_3.08导入了"C5517EVM_Onboard _Emulator.ccxml"的目标配置。

5.当我尝试启动这个导入的目标时,我得到了一个无限的“等待 USB 枚举”。

6.操作系统:Windows 7旗舰版64位。

7.随附 CCS 和器件管理器的屏幕截图。

我的问题:

CCS 6.20和 C5517 EVM 是否需要专用的 Windows 版本和平台(32位/ 64位)?

2. Spectrum 的 C5517 EVM 板的"USB 板载仿真器"是否有任何 Windows USB 驱动程序?

非常感谢、致以诚挚的问候。