This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:SoC 电源故障

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672345/evmk2h-soc-power-failure

器件型号:EVMK2H

您好!

我是第一次开始使用 EVM、在加电时收到此错误。 EVM 版本为:4.0、BMC 版本为:1.0.2.6。  

我正在尝试使用 bmc_tool.py 更新 UCD、如 BMC_TOOL_ucd_upd_guide_v2.pdf 中所述。

首先、按下工具窗口上的"版本"按钮后、我没有收到任何内容(仅三个换行符)、

接下来、在使用任何文本文件更新 UCD 时收到错误消息:  

===========

控制台中的消息: 发送命令:I2C 1.34 D2 04 01 04 10 40

错误对话框消息:“BMC 发生错误,请关闭设备电源再重新启动,然后尝试重新启动”

===========

bmc_tool.py 中的第239行是:

如果'I2CWrite' in line and len (line)< 256:

===========

我的问题是:

http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/605268/2227407

而不是我的示例具有正确的端口枚举。

谢谢、

阿蒂奥姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是我的错:
    注:在测试 USB 连接之前、请确保将 mini-USB 电缆插入基板上的端口。 (未连接到子卡)。