This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:DDR 数据线交换

Guru**** 2965840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672160/am5726-ddr-data-line-swapping

器件型号:AM5726

您好!

我对 AM572x 的 DDR3数据线交换有一些看法。
我计划将 AM572x 的一个 DDR I/F 使用两个16位 DDR3存储器作为 EVM。

对于如下所示的 EVM、DQS0和 DQS1连接到一个 DDR3存储器、DQS2和 DQS3连接到另一个 DDR3存储器。



是否可以如下面所示交换 DQS 1和 DQS 3? 当然、也会交换 D8-D15和 D24-D31。

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这绝对没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。 我明白了。

    此致、
    H.U