This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:回调函数限制

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671949/rtos-am3352-limitation-in-callback-function

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户想检查定时器和 hwi/swi 的回调函数的限制是什么、您能提供回调函数的指南吗?

例如 、是否可以在定时器和 hwi/swi 的回调函数中使用邮箱和 malloc?

在这种情况下、如果邮箱被用作 BIOS_NO_WAIT、它是否可被用在回调函数中?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sung-IL:

    请查看 SYS/BIOS 中的 API 参考、以了解可以在中调用哪些上下文 API。 例如、这里是邮箱的 API。 您可以看到、如果超时为0 (或 BIOS_NO_WAIT)、您可以从 Hwi 和 Swi 调用 Mailbox_pend 和 Mailbox_post。