This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:如何通过 CCS 中的代码将图像存储在 OMAP TMDSLCDKL138开发板上?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L132, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672156/ccs-tmdslcdk138-how-to-store-image-on-omap-tmdslcdkl138-development-board-through-code-in-ccs

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L132、 OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

这是为了告知我们正在进行实时图像捕获、处理、存储和流式传输项目。

我们已经成功运行人脸检测演示代码。

现在、我们需要将映像存储到 OMAP 的 SD 卡位置。 由于有一个 SD 卡插槽、插入的 SD 卡具有可引导文件、因此电路板可通过这些文件进行引导。

请指导我们如何存储捕获的图像。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asmita、

    请参阅以下文档:

    使用 OMAP-L132/L138引导加载程序应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    但我想告知、我在引导方面没有任何问题。
    我想将捕获的图像存储在 OMAP 上。
    您发送的文档没有给出任何关于它的想法。
    亲切的导游。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考上述文档和下面的 wiki、从 NAND 闪存和引导。 这将释放 SD 卡、以便您可以将其与应用程序配合使用。

    有关 SD 卡的写入和读取示例、请参阅 Processor SDK RTOS 随附的 MMCSD 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这对我有所帮助。
    您能否向我发送链接、以便我可以在其中找到 SD 卡读写代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些示例可在适用于 OMAP-L138的 Processor SDK RTOS 中找到。

    有关构建示例项目的步骤、请参阅以下 wiki。