Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:Linux
您好!
我有一个定制的 am5728板、我可以在 eth0上获得1G 的链接、但在 eth1上无法获得。 我在两台和一台1G 交换机上使用相同的链路伙伴。 当我使用 Sitara 评估板进行交叉参考时、我可以看到两个链路都已建立、但 eth0显示1G、而 eth1显示100Mbps。 如何为1G 启用 eth1? 请告诉我。
谢谢、
Eeshan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
工具/软件:Linux
您好!
我有一个定制的 am5728板、我可以在 eth0上获得1G 的链接、但在 eth1上无法获得。 我在两台和一台1G 交换机上使用相同的链路伙伴。 当我使用 Sitara 评估板进行交叉参考时、我可以看到两个链路都已建立、但 eth0显示1G、而 eth1显示100Mbps。 如何为1G 启用 eth1? 请告诉我。
谢谢、
Eeshan
您好!
在我的 AM5728 Sitara 评估模块上、我逐个连接到两个以太网端口。 我用电缆将其放入 eth0中、我看到1G 链路。 然后、我使用相同的电缆并将其放入 eth1中、然后得到100Mb/s 链路。 连接到 eth0和 eth1的 PHY 完全相同、 KSZ9031。 这些是千兆 PHY。
附件您可以找到请求的所有信息。 我使用的是 TI SDK 4.00.00.04。 我在 am5728 EVM (非定制板)上运行:
root@am57xx-EVM:~# uname -a
Linux am57xx-EVM 4.9.28-geed43d1050 #2 SMP 抢占 Wed Jun 28 18:16:59 EDT 2017 armv7l GNU/Linux
ETH1的设置:
支持的端口:[ TP MII]
支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT /半个100BaseT /全双工
支持的暂停帧使用:否
支持自动协商:是
通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
广播的暂停帧使用:否
广播自协商:是
链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
链接伙伴通告的暂停帧使用:对称
连接方通告的自动协商:是
速度:100Mb/s
双工:全双工
端口:MII
PHYAD:2.
收发器:外部
自协商:开
支持唤醒:D
唤醒:D
当前消息级别:0x00000000 (0)
检测到链接:是
eth0的设置:
支持的端口:[ TP MII]
支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT /半个100BaseT /全双工
1000BaseT/Half 1000Base/全双工
支持的暂停帧使用:对称
支持自动协商:是
通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
1000BaseT/Half 1000Base/全双工
通告的暂停帧使用:对称
广播自协商:是
链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
1000BaseT /全速
链接伙伴通告的暂停帧使用:对称
连接方通告的自动协商:是
速度:1000Mb/s
双工:全双工
端口:MII
PHYAD:1.
收发器:外部
自协商:开
支持唤醒:D
唤醒:D
当前消息级别:0x00000000 (0)
检测到链接:是
ETH1链路连接:以太网 HWaddr FC:0F:4B:AB:78:9F
iNet addr:192.168.7.113 Bcast:192.168.7.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr:fe80::fe0f:4bff:feab:789f%3068609632/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:4450错误:0丢弃:1溢出:0帧:0
TX 数据包:106错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:493312 (481.7 KiB) TX 字节:16989 (16.5 KiB)
eth0 Link encap:以太网 HWaddr FC:0F:4B:AB:78:9E
iNet addr:192.168.7.91 Bcast:192.168.7.255掩码:255.255.255.0
inet6 addr:fe80::fe0f:4bff:feab:789e%3068793952/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:1040错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:57错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:113283 (110.6 KiB) TX 字节:9828 (9.5 KiB)
中断:97
启动日志: