This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:McBSP

Guru**** 2981560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670414/tms320c6748-mcbsp

器件型号:TMS320C6748

您好!  

 我将 McBSP 设置为环路测试模式。 发送的数据与接收到的数据不同。 原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供更多信息。 您对 McBSP 执行了哪些设置? 您使用的是什么软件(SDK 版本)? 这是 LCDK 还是定制板?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未收到您的回复、因此我们认为您的问题已得到解决。 如果情况并非如此、只需在下面发布回复即可。 谢谢!