This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4376:Linux-RT 上支持 HSR/PRP

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672178/linux-am4376-hsr-prp-support-on-linux-rt

器件型号:AM4376

工具/软件:Linux

在查看 PRU-ICSS-HSR-PRP-DAN_01.00.03.02源代码后、我发现 AM437x 和 AM57xx 的 PRU 代码是相同的。 这是否意味着在 RT-Linux 中的 AM437x 上启用 HSR/PRP 代码无需像现有 的 AM57xx 代码那样做出重大努力?

 AM437x 上支持 HSR/PRP 的 Linux 的正式版本是否有路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    正如您所指出的、代码非常相似、并且可以在没有很多更改的情况下工作。 但是、我们尚未对此进行测试、无法对其进行验证或支持。 我们计划在2018年第3季度末启用 AM437x。

    希望这对您有所帮助。