This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2P-ABZ:中断

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672200/ccs-tda2p-abz-interrupt

器件型号:TDA2P-ABZ

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请您回答我的客户的问题。

我将用于调试 CCS (版本:7.4.0.00015):

  1. 使用 CCS-GEL 脚本启动 A15
  2. 启动 GEL 脚本以启用所有内核
  3. 使用邮箱代码加载 IPU1_0
  4. 使用邮箱代码加载 DSP1
  5. 如果我向 DSP 发送邮箱、则会发生中断、并且中断函数被调用(断点)->一切正常
  6. 但我无法执行两次、我必须重新启动 CCS 、DSP1在中断(断点)处再次停止

我做错了什么?


谢谢你。

-针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    该示例不在接收器侧提供干净的出口。 接收到消息后、它只会在 UART 控制台上打印一条消息、而中断永远不会被清除。
    您需要重置 EVM 以再次运行示例。 无需重新启动 CCS。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    希望您的问题得到解决。 如果是、请将此主题标记为已解决、以便我可以将其关闭。
    如果您对此有其他疑问、请告知我们。

    此致、
    Rishabh