This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BEAGLEBK:Hwi 示例代码

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671605/rtos-beaglebk-hwi-sample-code

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:TI-RTOS

正在寻找一个示例项目、该项目将向我展示如何配置 Hwi。   

BeagleBone Black 无线板。

Code Composer Studio 版本:7.4.0.00015

BIOS_6_52_00_12

基本应用包括一个 SYS/BIOS GUI 创建的时钟器件、此器件在一秒的时间间隔内正确调用我的函数(isrTimerTick)。

当我添加一个 Hwi/ Hwi0实例时、代码在尝试最终确定函数表的代码中深度挂起。  错误消息如下所示:

在0x80015920处没有"Do_AngelSWI (int、void *)[C:/ti\Workspace4\RTOS_TEMPLE_APP_A\Debug\RTOS_TEMPLE_APP_A.OUT]可用的源  

CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x20023